This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560的工作波形不稳定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754057/the-working-waveform-of-tps54560-is-unstable

主题中讨论的其他器件:TPS54560

TPS54560的工作波形不稳定,A (100K、1/4W)电阻、并且一个1nF 电容在 PIN5 (COMP)和 PIN6 (FB)之间并联。波形正常。 我们能否添加这两个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yy Lee、

    请提供原理图和工作条件(VIN、VOUT、IOUT)以及示波器波形以显示不稳定性。 我将查看并提出建议。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yy Lee、

    我没有听到。 如果仍有此问题、请再次发布。

    谢谢、
    Sam