This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60240:数据表上的效率图

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755893/tps60240-efficiency-plot-on-data-sheet

器件型号:TPS60240

数据表第一个工作表上显示的示例效率图是否是 TPS60240的正确图?   

显示的效率与数据表中的其他图不一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    此产品将转移给我们的团队、我们需要了解。 您为什么认为它无关紧要?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    数据表首页上的效率图显示了在输入电压= 3.6V 和输出电压= 3.3V 时、大多数负载的效率超过90%。 如果您看第10页的图5、效率永远不会超过90%、当输入电压= 3.6V 时、效率将接近40-45%。 此外、首页上的效率图显示了高达1A 的负载电流。 TPS60240无法支持这种高负载。 请注意、"特性"列表中的第三项表示高达25mA 的输出。 该图必须来自其他一些器件。