This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38853:将超级电容器置于输出中时

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755645/lp38853-when-super-capacitor-is-put-in-the-output

器件型号:LP38853

尊敬的所有人:

当将超级电容器(1F)置于 LP38853的输出端时、是否存在任何问题?
此时、Vin 和 BIAS 同时启动。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    LP38853将与任何至少10uF 的输出电容器一起工作时保持稳定;没有上限。 但是、请记住、使用该器件测试的最大输出电容器为1000uF。 对设计进行原型设计并应用最坏情况下的负载瞬态测试是确定不同输出电容器稳定性的最佳方法。 此器件的评估模块可通过以下链接找到:

    http://www.ti.com/lit/ug/snva204b/snva204b.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/snva178c/snva178c.pdf

    本应用报告介绍了稳压器的瞬态响应与其控制环路稳定性和相位裕度之间的关系:

    http://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    在 LDO 输出端使用超级电容器时的另一个潜在问题是反向(从输出到输入)电流。 尽管该器件具有一个 NMOS 导通晶体管、但如果输入下降到低于输出、而偏置和 EN 仍高于其各自的阈值、则反向电流仍可以使输出电容器快速放电。 如果您的应用需要考虑这一点、则输出电容器不应大于1000uF、以避免损坏器件。 有关更多信息、请参阅数据表的反向电压部分(7.3.3)。

    此外、该器件的典型电流限值为5A。启动时、为大型输出电容器充电将使稳压器快速进入电流限制状态、并在 NMOS 导通晶体管中耗散大量功率。 通过使用软启动电容器限制浪涌电流、可以降低功率耗散。 然而、1 F 超级电容器将需要一个大约100 uF 的软启动电容器来防止电流限制。 这比建议的最大软启动电容器(100nF)大1000倍、可确保稳压器始终从接地启动。 有关更多信息、请参阅数据表的软启动部分(7.3.4)。  

    在超级电容器充电应用中、这些问题的可能解决方案是采用限流电阻器。 这将减少反向电压事件期间的反向电流以及启动期间的浪涌电流。 当 LDO 所见的输出电容降低时、LP38853的稳定性和从接地端持续启动也得到了保证。  

    谢谢、

    Gerard