This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HVEVAL:EVM 调光模式相关查询

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755269/lm3409hveval-evm-dimmimg-mode-related-inquiries

器件型号:LM3409HVEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409HVLM3409

你好

我的客户目前希望使用 LM3409HV 调光20kHz。

目前正在对 LM3409HV EVM 进行测试。

当 EVM 设置为调光模式但未提供调光信号时、会产生问题。

当输入电压增加时、功耗也会均等地上升。

您能否解释一下为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    "未给出的明信令信号"是开路、拉至接地还是其他问题?

    如果禁用、IC 将消耗偏置电流。 如果 Vin 加倍、功率将加倍、因为偏置电流将保持相当恒定(在其工作范围内)。

    如果 LED 亮起(Dim 为高电平); LM3409可调节峰值电流、因此如果在 LED 堆栈开始传导时电压上升较慢、P-MOSFET 将导通、直到达到峰值电流阈值、则输入功率应保持相当恒定(随着输入电压的增加)。

    此致、