This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65261-1:有关 WEBENCH 的相位裕度结果的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753993/webench-tools-tps65261-1-question-about-phase-margin-result-for-webench

器件型号:TPS65261-1
主题中讨论的其他器件: TPS65261

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好。

我通过 WEBENCH 对 TPS65261-1进行了仿真。

但是、Vout3的波特图结果以与正常情况不同的形式输出。

这是正常的吗?

如果不是、这会对系统产生什么影响?

请分析此结果。

以上是对 LOUT 施加1.5uH 电压时的结果。

即使对 LOUT 应用2.2uH 电压、也会获得类似的结果。

结果数据(1.5uH): e2e.ti.com/.../TPS65261_2D00_1_5F00_1.5MHz_5F00_1.5uF.pptx

结果数据(2.2uH): e2e.ti.com/.../6428.TPS65261_2D00_1_5F00_1.5MHz_5F00_2.2uF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles、

    对我来说很好。 您具有良好的带宽和相补角。 您有什么顾虑?

    温馨提示是、请使用 CFF (图中的 Ccomp3)值较小的电容器、例如47pF、68pF。

    此器件采用峰值电流控制模式。 在 PCM 中、电感器建模为电压控制电流源、因此更改电感不会改变环路特性。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    相位图不会低于0deg、增益裕度不可见。
    这是否会影响您的系统?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    是的、你是对的。 无法在该图上读出增益裕量。 我认为没有问题。 从您的仿真来看、设计看起来不错。
    实际上、WEBENCH 模型在较高频率下的精度可能有限。 我的意思是、即使您可以读出它、它在实际情况下可能会有很大不同...

    此致、
    Hao