This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:当使用器件将 LED 连接到输出电路时、UCCx8C4x BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器的运行

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753395/ucc28c42-operation-of-the-uccx8c4x-bicmos-low-power-current-mode-pwm-controller-when-leds-are-connected-to-the-output-circuit-using-the-device

器件型号:UCC28C42

尊敬的论坛:

我正在尝试了解 TI UCCx8C4x BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器的功能。  我 已阅读数据表并查看了使用 TI 器件的电路。

问题1: 此器件是否根据输出负载电流要求维持(控制)特定的输出电流?  输出电路上连接了多个 LED。  每个 LED 的正向电压为2.6V。 每个 LED 的正向电流为350mA。  电路输入电压为28VDC。

问题2: 此器件是否保持(控制)电路的输出电压以匹配电路的输入电压?  输入电路电压为28VDC。  有多个 LED 连接到电路的输出端。  每个 LED 的正向电压为2.6V。 每个 LED 的 L 正向电流为350mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Louis Panzarella、您好!
    如果看不到您的原理图、则很难回答问题。
    UCCx8C4x 器件包含一个误差放大器。 与外部组件结合使用时、可用于将输出电压与内部基准(2.5V)进行比较并对误差进行积分。 这是方框图(数据表第8.2节)的 E/A、FB 和 COMP 部分的功能。
    该电路将根据需要调整峰值电流需求(COMP 引脚上的电压)、以实现目标输出电压。
    该器件还包含一个 PWM 比较器、当 CS 引脚电压达到 COMP 引脚电压的1/3时、该比较器会终止每个输出脉冲。 换句话说、OUT 引脚将保持高电平、直到检测到的器件电流(CS)达到 COMP 所需的电平、然后 OUT 引脚将在开关周期的剩余时间内变为低电平。 因此、一旦电感器电流达到 COMP 要求的电平、我们就有效地终止每个导通周期。 正在调整 COMP 以调节输出电压。
    但愿这对您有所帮助。
    Joe Leisten