主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、
我有一个新电池组、我能够放电的电量超过中的标称容量。 我仍然可以使 Qmax 了解并将状态更新为转至0x05。
我认为我可能需要向 TI 发送一个电池单元来获取特定的化学 ID。
请参阅随附的校准日志。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个新电池组、我能够放电的电量超过中的标称容量。 我仍然可以使 Qmax 了解并将状态更新为转至0x05。
我认为我可能需要向 TI 发送一个电池单元来获取特定的化学 ID。
请参阅随附的校准日志。
它的额定电流应为1714mAh。 它是一个校准比例因子为7的12000mAh 电池组。 因此、对于标称容量、为12000/7。 在许多充电/放电周期中、我永远无法获得更新状态至0x05或正确的满充电容量。
Alex、您好!
检查您是否执行了上一个帖子中提到的步骤。
如果您已经执行了所有步骤、则可能需要将放电流增加到 c/5和 c/2之间。
在进入下一个充电/放电步骤之前、我始终等待 VOK 清零。
在 C/3执行放电、更新状态仍然没有增加。 完全充电容量永远不会更新至测量的 Qmax。
我设法通过从我之前校准过的较大数据包中的黄金文件开始、更新设计容量、并将更新状态重置为0x04来使其进行校准。
我注意到、当我更改标称容量时、完整的充电容量更新为非常接近。 我不知道为什么以前没有发生过这种情况。