This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:应用补丁捆绑包(I2C、SPI 更少)时出现问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177970/tps65988-problems-with-applying-patch-bundle-i2c-spi-less

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS65981

你好。

我在向 TPS65988应用/传输补丁捆绑包时遇到问题。

已阅读的文档:

工作流程:

  1. 在 TPS65981_2_7_8应用程序自定义工具 GUI 版本:6.1.3中配置设置
  2. 将二进制-低区域(完整标头)保存为 C 数组
  3. PTCr -具有 AppConfigReset (1)DevicePatchReset (1)DevicePatchResetKe (0xBE)和 AppConfigResetKey (0xEF)
    1. PTCr 响应:0x00
  4. 针对 ReadyForPatch-bit 的轮询寄存器0x14 (IntEventX)
  5. PTC -带 DevicePatch (1)和 AppConfig (1)
    1. PTC 响应:0x00000000
  6. PTCd -包含来自 C 数组的64字节数据(直到发送完所有数据)
    1. 首次传输后的 PTCd 响应:0x00000200010000000000
      1. 字节3 (PatchLoadingState = 0x02 = Application CONF Header Phase 2)
      2. 字节5-6 (总数据传输= 0x0001 = 1)
    2. PTCd 响应后续传输:0x00000300???????????
      1. 字节3 (PatchLoadingstate = 0x03 =等待器件补丁数据)-在此之后不变
      2. 我注意到,在最初的~10次传输中,TotalDataTransfred 不会增加64次)
  7. PTCc
    1. PTCc 响应:0x00004000
      1. 字节3 (DevicePatchCompleteStatus = 0x40 =非补丁)

在"PTCR"之前、我已经尝试过带复位和不带复位补丁、在"Gaid"之后、我已经尝试过热复位。

我要传输的内容似乎没有被确认为补丁?

另一个问题是、PTCq 响应指示(上述序列之前和之后):
从默认配置加载的应用程序配置修补程序
应用程序配置修补程序错误
设备修补程序错误
修补过程成功完成

因此、任何帮助指出我的行为是什么问题的地方都将变得很糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    感谢您联系 E2E。

    让我来看看这一点、我将在下周之前再次与您讨论。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    很抱歉耽误您的时间、目前正在与团队成员联系、以了解是否有任何团队成员可以提供有关此问题的更多见解。 根据您提供的步骤以及我们在"TPS65987和 TPS65988 通过 I2C 进行更少的主机编程(2019年4月修订)"应用手册中提供的流程图、到目前为止、所有内容都是正确的。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用最小标头保存二进制文件吗?

    在过去的情况下、您会对低区域图像使用最小页眉和完整页眉。

    谢谢、此致、

    Chris