请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 降级器、
我的客户询问 AFE 电源端电阻燃烧的原因是什么、R54是电阻

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
我的客户询问 AFE 电源端电阻燃烧的原因是什么、R54是电阻

您好!
如果您的电阻器正在烧毁、则可能会尝试消耗过多的功率。 您是否在 该路径中记录了任何大瞬态电压?
一些注意 事项:REGSRC 引脚为 FET 输出和内部电路(例如库仑计数器和 I2C 接口)以及通过 REGOUT 稳压器的任何外部负载供电。 由于 R54是 N-FET 进入 REGSRC 的漏极电阻器、 如果 REGSRC 处于重负载下、则 R54上的功耗可能会更大。 在这种情况下、FET 也可能会损坏、因此、仅查看电阻器而不查看 FET 是否损坏非常奇怪。
您可以在路径中使用二极管、以防止 REGSRC 在重负载或短路期间下降、如图14所示。 二极管上的电阻器将有助于对二极管检测到的任何瞬态进行放电。 有关不同配置、请参阅下面的图14。

如需更多信息、您可能会发现此应用手册对您有所帮助: (+) BQ76940:多组配置和移除放电晶体管的原理图-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此外、请参阅前10大设计注意事项应用手册 中的第9节 REGSRC 电源:bq769x0系列前10大设计注意事项(修订版 A)。
最棒的
Andria