This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:重新设计24V-和 gt;9V DC/DC 5A

Guru**** 2537710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570438/lm3150-redesign-24v--9v-dc-dc-5a

器件型号:LM3150

大家好、

我的客户希望修改当前设计、以符合新要求

他们 实际上使用   LM3150  MHX 电路实现了24V->9V DC/DC 转换器。 该电源可以正常工作,但可以进行优化:它现在提供 2 安培电流,他们认为 可以优化设计以产生5A 连续电流,以及一些可以达到10安培的过流峰值。

请查看随附的实际方案和相关 物料清单。

此电路用于为包含其自己的直流/直流转换器的数码相机供电。 现在、它们具有 LM3150MHZ 的转换器在10V 左右极化、以便在加载时提供9V 电压。

 

我向您发送两张图片,这些图片代表数码相机消耗的电流:

1)"Power-up_oscillogram.jpg"显示数码相机上电时的电流(绿色)和电压(蓝色)。 数码相机通过继电器连接。   首先观察到达到6.6A 的第一个电流峰值。 这是由于数码相机的内部 DCDC 转换器具有电容和电感两种特性。 观察到第二个峰值、可能是由于数码相机 DCDC 转换器 触发其内部 保护并在之后立即重新启动。

它们需要我们的直流/直流转换器能够承受这些电流峰值。

2)"Current_peak_oscillogram_during_photo_taking.jpg"显示了在拍摄相机照片时的当前行为(紫色)。 该电流峰值达到5.7A

 

在他们的设计中、他们希望使用 LM3150MHZ 的"使能"引脚为数码相机供电、而不是使用继电器。 在所连接的方案中、为此目的驱动"使能"引脚。

为了在输出电流方面优化设计、他们希望了解我们在 元件基准、放置 和布线方面的设计建议(参考设计)。

 

提前感谢您的帮助。 ​

此致、

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    您可以将 LM3150用于5A、9V 输出。  2A 设计和5A 设计之间的主要差异将是用于设置电流限制的 RLIM 电阻器:

    RLIM =(ICL x RDS (on)最大值)/ ILIM-TH

    ICL =用户定义的平均输出电流限制

    RDS (on) max =低侧 FET 的 RDS_ON

    ILIM-TH = 85uA 内部电流电源

    如果触发谷值电流限制、LM3150将进入电流限制操作。 该器件将自动跳过下一个导通周期、并且 IC 将尝试在每个关断周期内通过检查谷值电流限制来恢复。

    优化的布局/元件放置方式应与2A 设计类似。 布局完成后、您可以与我的团队共享此文档以供审核。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、

    Katelyn