请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801 您好、TI、
这些电流源是内部上拉电流源还是低电阻器连接 到 TPS74801的 EN 引脚?
为了在 VIN 斜升之前禁用 LDO 的输出、我尝试通过典型的 RC 延迟电路从 VIN 驱动 EN。
VBIAS 在 VIN 斜升前100ms 可用。 上拉电流源能够为 EN 引脚上的电容充电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.