请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92622-Q1、 TPS92620-Q1您好!
我要求设计一个150mA 的后雾灯、采用2个 LED 系列配置。 如果 TI 能帮助我们提供驱动程序选择链接和用于组件选择的电子套件、则会很糟糕。
谢谢、
Vishnu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我要求设计一个150mA 的后雾灯、采用2个 LED 系列配置。 如果 TI 能帮助我们提供驱动程序选择链接和用于组件选择的电子套件、则会很糟糕。
谢谢、
Vishnu
您好,Vishnu,
很抱歉耽误你的回答。
对于双通道器件的输出电流为150mA 的器件、建议使用双通道器件 TPS92620-Q1 (高达250mA)或 TPS92622-Q1 (高达150mA)。
根据热共享的功能、 可以提高这些器件的热性能
TPS92620-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
TPS92622-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此外、您能否分享有关此要求的更多详细信息以获得更好的建议?
BR、
海尔。