This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我没有器件型号。

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55386, TPS54340-Q1, TPS54140A, TPS54340, TPS54040A, TPS54540, TPS54541, TPS54341, TPS54540-Q1, TPS54240, LM25119Q, LM5119Q, LM5119, LM25119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590149/i-don-t-have-a-part-number

主题中讨论的其他器件:TPS55386TPS54340-Q1TPS54140ATPS54340TPS54040ATPS54540TPS54541TPS54341TPS54540-Q1TPS54240LM25119QLM5119QLM5119LM25119

我的电源需求如下:

VIN=22-30伏。 因此、电源芯片的 Vin 额定值必须至少为40伏。

Vout1 = 21伏@ 3.0 A、Vout2+17伏@ 2.5 A

是否有单个芯片可以实现这一点、或者我是否必须使用两个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhimat、您好!
    我们没有任何具有额定电压为40V 的集成 FET 的双路开关。
    我们的双集成 FET 开关、如 TPS55386、仅在28V 时可用。

    对于具有集成 FET 的单开关、请参阅:
    TPS54540 TPS54040A TPS54140A TPS54240 TPS54340 TPS54340-Q1 TPS54341 TPS54540-Q1 TPS54541

    对于输入电压至少为40V、输出电压至少为21V 的双路控制器、使用外部 FET、请参阅:
    LM25119Q、LM5119Q、LM25119、LM5119、

    Q 和-Q1指示符符合汽车标准。