This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:bq28z610温度计算

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569192/bq28z610-bq28z610-temperature-calculation

器件型号:BQ28Z610

尊敬的先生:

我使用 EV2300检测 bq28z610并获取0x06温度值 0x0BBD。 EV2300转换温度为 27.3摄氏度。

请问如何计算? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、
    12月的 X0BBD = 3005、即3005摄氏度、3005*0.1 = 300.5摄氏度开尔文、300.5 - 273.15 = 27.35摄氏度(°C)(T (°C)= T (K)- 273.15)。
    这就是您看到的27.3°C
    最棒的
    Haidar