This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:输出纹波电压过高

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567749/tps54561-too-much-output-ripple-voltage

器件型号:TPS54561

TPS54561用于创建13V、5A 稳压器、输入电压为48V。

负载为5欧姆(2.6A)时、输出电压测量值约为13VDC、纹波约为3V。 电感器电流显示在下方的顶部波形、开关输出显示在下方的底部波形。 我检查了组件选择、所有内容都符合 Webench 结果。 我还检查了器件下方是否存在短路。

导致此类故障的原因是什么?

轻负载下不存在纹波。

谢谢、

奥斯卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能看到您的实际原理图吗? 您是否遵循了数据表布局建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    下图包括原理图和布局。

    布局图包括以下内容:

    1. 顶部以红色显示(寄存器控制器显示在中心、输入电容器显示在左侧、二极管显示在顶部/右侧角)
    2. 底部以蓝色显示(电感器位于二极管上方、输出电容器位于电感器左侧)
    3. 未显示接地平面和电源平面

    I 设计包括其他设置为12V 的 TPS54561控制器、以及在额定负载下工作的控制器-布局与下图所示相同。 我怀疑在组装过程中可能安装了错误的值组件、但我不知道是哪一个组件。

    如果您可以告诉我控制器在什么条件下可能产生这样的输出纹波电压、也许我可以在电路板上进一步跟踪它。

    谢谢、

    奥斯卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我运行您的输入是 Webench、原理图明显不同。 您能否将您的设计分享给 j (dash) tucker (at) ti (dot) com?

    如果这在其他地方运行良好、您可能会尝试首先检查补偿组件、因为它看起来不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    补偿网络上的电阻器关断10倍。
    对电路板进行了返工、现在工作正常。
    感谢您的关注和反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们认为情况就是这样。 感谢您的确认。