This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24115:bq24115

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181155/bq24115-bq24115

器件型号:bq24115

您好、技术团队、

                我们正在开发使用 bq24115的系统控制镍氢电池充电器、适用于5节电池(最大7.2V) 0.4A 以及0.6A 充电电流和50mA 涓流充电、但电路未对电池充电、且 IC 中不存在 VTSB。 注-1我们在 R5上连接了10K 电阻器、而不是103-AT NTC 热敏电阻、仅用于测试目的。

e2e.ti.com/.../Batt.-Charger_5F00_7.2V_5F00_0.6A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasesh、

    假设 CMOD 将 TTC 拉低、/CE 引脚也被拉低、我在原理图上看不到任何明显的错误。  STATx 引脚目前在做什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

           感谢您给我们写信。 我们在 PCB 中遇到了多个问题。 通过逐个解决5个原型中的一个正常工作。 我们正在为另外4个单元进行工作。

    此致、

    Rashesh