This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:TPS92511

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174704/tps92511-tps92511

器件型号:TPS92511

大家好、在 TPS92511数据表中、第7.3.12节中指定了一个外部高电压 N-MOSFET 图19。 我希望在400V 直流电压下以最大500mA 的电流运行 LED 链。 您能建议合适的晶体管吗?
此致 Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我是否可以询问具有如此高电压的应用?

    此处提到的 LED 链电压最高可达400VDC。 那么、电势输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。