This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:该器件能否驱动外部 MOSFET

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM5157, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181545/lm25184-can-the-part-drive-an-external-mosfet

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LM5157LM5156

LM25184器件能否通过 SW 输出驱动外部 MOSFET 以支持通过反激式变压器驱动更多电流?

如果是、反馈电路如何连接到 FB 引脚?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不可以、LM25184无法做到这一点。 不过、请看一下 LM5156和 LM5157控制器。

    此致、

    Tim