This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流电源解决方案

Guru**** 1128070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566212/isolated-dc-dc-power-solution

主题中讨论的其他器件:UCC2897A

您好!

       我们是否有 适用于200W 的直流/直流9V~36V 至12V 隔离式电源解决方案以及适合客户的任何参考设计? 谢谢你。

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有源钳位 正向转换器可能是最佳选择。 有两种参考设计基于 UCC2897A FYI。

    PMP3162:36V-72Vdc 输入、12V/200W 有源钳位正向-相同的输出电压和功率要求、但输入电压范围不同。

    PMP5123:8V-36V 输入12V/7A;有源钳位正向参考设计-输入电压范围相同、但功率更低。