主题中讨论的其他器件: CC1310、 TIDA-00484、 TPS63051、 TPS82740B
我有一个生产电路板、其中 CC1310运行在868MHz 上、使用 TPS61291作为 PSU。 电路板主要由锂离子电池组及其自己的充电电路供电。 我使用了参考设计
适用于 PSU 的 TIDA-00484。 平均功耗为10mA、峰值为@25mA
射频匹配通过 Johanson 的平衡-非平衡变压器完成、并使用芯片天线。 SW 为 Contiki OS。 有一个使用相同板的网关。
当输入电压处于3.4-3.9V 范围内时、运行此设置时出现问题。 电路板本身正在启动并运行[我通过 UART 获取调试数据]。 内部监控、ADC、I2C 线路工作正常、但我没有从其中获取任何传输。 我在整个范围内使用台式 PSU 进行了测试:
在所附的原理图中、有一个分压器。 我已经在没有测试的情况下进行了测试–它不会影响测量。
我想、降压会以某种方式产生大量谐波噪声、并具有足够的功率来干扰正常的射频操作。 这就像我自己振荡一样。
我的问题是、这种情况为什么只发生在芯片电压的中间范围内、以及如何解决。 e2e.ti.com/.../power.pdf