This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403启动期间的最大开关频率

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182186/ucc256403-ucc256403-maximum-switching-frequency-during-startup

器件型号:UCC256403

大家好、

祝你度过美好的一天!

我对器件 UCC256403有疑问。 我注意到、在数据表中、SS 初始电压提供了在启动期间限制最大开关频率的自由。 这有助于防止由于开关频率过高而导致硬开关。 那么、我的问题是如何以及在何处设置 SS 初始电压? 电压电平和最大开关频率之间有什么关系?

谢谢!

BRS、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动期间的开关频率将完全根据 VTH 和 VTL 阈值以及 VCR 引脚电容值来确定。 这些 VTH 和 VTL 阈值由软启动初始电压(下图中的第3点)和软启动电容值(决定频率斜降的速度)确定。

     

    要更改启动频率(启动开始时)、可使用 Vssinit。 上图显示了如何在 Vssinit 的帮助下更改启动频率。 可以使用 LL/SS 引脚上的电阻器值来修改此值。 请使用设计计算器查找这些值。

     

    忽略电荷控制对 VCR 波形的贡献并仅考虑内部斜坡电流、初始开关频率近似为 2mA/(Vssinit*C_vcrlowercap)。

     

     

    此致

    曼尼甘塔 P