This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:变压器选择

Guru**** 1438580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181895/lm5022-transformer-selection

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: TPS40210

大家好、

我的客户想知道是否能够使用 LM5022或 TPS40210应用以下变压器?

建议为3:1和2.25:1 / 21uH

但当前客户选择的是5:1和2.5:1 / 37uH、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patty、

    通常、确切值并不是非常重要、但我建议使用 TPS40210反激式计算器并将所有参数填充到该计算器中、以查看是否存在问题。

    此致、
    Brigitte