This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:GDA 和 GDB 输出信号

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659273/ucc28070a-gda-and-gdb-output-signal

器件型号:UCC28070A

尊敬的先生:

我将根据基准测试 UCC28070A 设计 TI 5KW 交错(PMP4311)。   我们分步测试。

首先, 如果我们向引脚 VCC 提供直流13V 电压,它是否会在 GDA 和 GDB 引脚上提供输出信号?  GDA 和 GDB 引脚的正确输出波形是多少?  

此致、

CCφ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CCφ、

    为了获得 GDA、GDB 输出脉冲 、您需要将 VSENSE 提升至 PFC 使能阈值(0.75V)以上、并将 VINAC 提升至过零检测阈值(0.7V)以上
    然后、您可以检查栅极驱动信号

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CCφ、

    由于您没有其他问题、我将此帖子标记为已解决

    此致

    John