This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请直流/直流转换器。(输入:5V@15mA /输出:3.3V@100mA)

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62743, TPS82740B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622648/request-me-dc-dc-converter-in-5v-15ma-out-3-3v-100ma

主题中讨论的其他器件:TPS62740TPS62743TPS82740B

大家好!

我会找到这样的 DC-DC_Converter;输入+5V@15mA/ 输出3.3V @100mA。

尽快申请符合该规范(如上所述)的 DC-DC_Converter。

即 Amed to Wearable Device。

 

此致、

全仁浩。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeon、

    请转至 TI.com http://www.ti.com/lsds/ti/analogue/powermanagement/power_portal.page 上的“电源管理”页面 ,输入参数,然后单击“搜索”。  您将看到可使用的器件列表。  由于您已经声明了直流/直流转换器、因此您可以通过单击集成开关 UltraLowPower/Compare 来进一步优化列表、然后您将看到突出显示的 TPS62740以及可使用的其他器件列表。  您可以从此时起进一步优化选择、或通过单击"Tools&Software"选项卡、使用 TPS62740调用 WEBENCH 设计。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    在您的服务中、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于可穿戴设备、TPS62743或 TPS82740B 都是非常小的解决方案。

    不清楚您在15mA 时的电压为5V 意味着什么。 如果这是您的输入源功能、它将大于您所需的输出功率。 这是不可能的。