This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:MTBF/FIT 率

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659195/tps543b20-mtbf-fit-rate

器件型号:TPS543B20

 TPS543B20RVFT 的 FIT 率(时基故障)/MTBF 值是多少。  我们在之前 的项目中使用了此部件、但对于新项目、客户需要合适的值。
请尽快分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据通常位于产品文件夹中。  让我看看我是否能为您提供它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    这是 FIT MTBF 数据。

    FIT 90%MTTF 90%FIT 60%MTTF 60%
    528.326841892767.7210.29824755152.98

    这些数字用于125C 下的连续运行。 例如,在125C 下,528 FIT 意味着数据预测,在“加电”时间达到10亿小时后,528个器件将会出现90%的故障。

    如果您有其他问题、请告诉我。