This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:电源管理论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182328/tps7a7001-power-management-forum

器件型号:TPS7A7001
主题中讨论的其他器件:LP5907

你好

感谢原理图审阅反馈。

请查看布局文件并尽快向我们提供宝贵的反馈。  TPS7A7001DDAR 布局中的指示符 为 U4
e2e.ti.com/.../0763._5B00_3_5D00_-POWER.pdfe2e.ti.com/.../2548.A4415_2D00_A00_2D00_PCB_5F00_Gerber.rarPlease 查找 samee2e.ti.com/.../0488.A4415_2D00_A00_2D00_PCB.rar 随附的 PCB 文件和光绘文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhi、  

    我看了 U4、我有几个问题/意见:  

    对于输入、有一个0欧姆跳线、此跳线将 VCC3V3连接到 TPS7A7的 VIN、在跳转完成后、顶层有一个实心平面:

    有三个通孔将其连接到底层:  

    同样、与 LP5907类似、0ohm 跳线没有任何问题、但可以将其移除以将其直接连接到3.3V 电源轨。  

    如果跳线要保持、则可以将过孔重新分配到如下所示的位置:  

    如果需要、也可以移除电容器上的过孔、并具有如下所示的特性:  

    NC 引脚也可以连接到 GND、有助于提高 LDO 的一些热性能。  

    在查看 FB 网络时、如果允许、底部电阻器可能更靠近、例如:  

    此外、Cin 和 Cout 可能稍微靠近 LDO:

    最棒的  

    Edgar Acosta