This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79612-Q1:BQ79612-Q1原理图审阅

Guru**** 657930 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够查看原理图。 以下是需要考虑的一些反馈/问题:


    1.我不太理解为什么你将前7节电池连接到一个器件、然后将9-14连接到另一个器件、您能解释一下吗?
    2.看起来您在714个器件上使用电容隔离、在电桥上使用变压器隔离。 为什么? 我们通常建议隔离类型匹配。  
    3.我建议在 DVDD 上使用220nF 电容

    希望这对您有所帮助、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回顾。

    以下是答案

    我们将使用两个 BQ79612-Q1器件来演示菊花链功能。 第一个器件上有7节电池、下一个器件上有8至14节电池

    2.是的、我们使用仅电容隔离、因为器件位于同一 PCB 上。 因此、根据建议、我们将移除变压器隔离并在电桥上使用电容隔离。

    3. 我们将在桥接器件的 DVDD 上使用220nF 进行更新。

    Unni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 感谢您的响应、这些更新听起来不错。  

    最棒的

    Nancy