请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27210 主题中讨论的其他器件:UCC27211
我使用5.0V 微处理器、驱动器间歇性工作。 数据表显示输入电压阈值最小为4.2、最大为5.8。 那么、该设计是否需要超过5.8V 才能确保始终正常工作? 我想我需要使用 TTL 器件 UCC27211。
谢谢、
Joe。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.