1) 1) BQ76940的电池连接顺序
BQ769x0系列前10大设计注意事项文档的第10节规定、应从低电压侧连接多节串联电池。
使用连接器连接电池时、无法控制连接顺序。
如何连接连接器?
2) BQ76940处理 NC (引脚11和12)
即使没有连接、也会指示我连接到 CAP2。 是否需要此连接? 
此致、
Kagawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kagawa-San、您好!
1) 1) BQ76940的电池连接顺序。 BQ769x0系列前10大设计注意事项文档的第10节规定、应从低电压侧连接多节串联电池。 使用连接器连接电池时、无法控制连接顺序。 如何连接连接器?
BAT-/VSS 应始终首先连接、以确保没有损坏。 只要这一情况得到保证,情况就应该是好的。 如果遵循应用手册第10节中详细介绍的建议、则会更详细。 如果您可以通过某种方式获得确保 VSS 首先接触的连接器、这将是理想选择。
2) BQ76940处理 NC (引脚11和12)。 即使没有连接、也会指示我连接到 CAP2。 是否需要此连接?
是的。 您应该按照数据表的建议将这些短接至 CAP2。
此致、
Luis Hernandez Salomon
您好、Luis-San、
1) 1)在客户处、首次连接 BAT-/VSS 后、即使电池随机连接也会损坏。
是否有任何其他方法可以将电池与连接器连接(当电池随机连接时)?
BTW、NC 引脚(引脚11和12)未连接到 CAP2。 (打开)
引脚11和12是否受到影响?
2) 2)当 TEMP_SEL = 1时、如果热敏电阻已断开连接、则无法读取电压值。
在这种情况下、NC 引脚(引脚11和12)未连接到 CAP2。 (打开)
引脚11和12是否受到影响?
此致、
Kagawa
Kagawa-San、您好!
第 10节"随机电池连接–在前10大设计注意事项"应用手册的限制范围内"中进行了大量讨论、讨论了可采取哪些措施来防止损坏器件。 例如在某些引脚上添加二极管。
PIN11和 PIN12需要被连接至 CAP2、我并不是完全确定它们内部连接的方式、但是如果不遵循这些建议、器件有可能无法正常工作。 请先连接这些设备、然后再进行进一步测试。
此致、
Luis Hernandez Salomon