请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 主题中讨论的其他器件: TLV840
大家好、我正在尝试完成 bq24640设计、但...
数据表表表2显示、当 CE 为高电平时 STAT 导通(OC 低电平)、并在故障条件或 CE 关闭时闪烁。
图7显示 STAT 变为低电平并保持低电平(在开通时出现初始毛刺脉冲之后)。
但是、我(以及大多数使用超级电容器进行穿越的人)需要知道何时为超级电容器充电、
因为它必须充满电、然后我才能启动需要穿越(即写入闪存)的 IO 活动。
如何确定超级电容器已充满电?
谢谢!
此致、Dave