请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
请根据以下特性推荐两款器件。
1.负载开关:单相,支持1.2V GPIO 控制、1-5V 输入电压、2A 电流。
2.用于 USB2.0的模拟开关、支持1.2V GPIO 控制、Vcc 2.5-5V。
此致、
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请根据以下特性推荐两款器件。
1.负载开关:单相,支持1.2V GPIO 控制、1-5V 输入电压、2A 电流。
2.用于 USB2.0的模拟开关、支持1.2V GPIO 控制、Vcc 2.5-5V。
此致、
Peter
您好、Peter、
我们的 TPS22992 器件可以满足这些要求。 其他可能的选项包括 TPS22995 和 TPS22916。
此致、
Kalin Burnside