This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210-Q1:TPS40210QDGQRQ1 30.0V-30.0V 至90.07V @ 2.0A

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618046/webench-tools-tps40210-q1-tps40210qdgqrq1-30-0v-30-0v-to-90-07v-2-0a

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想使用个 TPS40210 来设计一个+90V@2A 和-90V@2A 的双电源。  在 WEBENCHRegistered设计工具中、它只能为我提供 +90V@2A 的结果。 我的问题是、我可以使用反相 +90V@2A 来实现负-90V 电源吗?

我的意思是:一  个 TPS40210 +90V@2A 电路用于+90V、另一 个 TPS40210电路用于负-90V。 这两个电路都为运算放大器提供+/-90V@2A。

 

请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于反相电压、您需要使用降压控制器而不是升压控制器。 降压控制器具有高侧驱动器、可实现反相降压/升压拓扑。 我会将您的问题转发给一位同事、向您推荐降压控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您考虑将降压转换器配置为逆变器、则所用器件的最大输入电压必须为 Vin+Vout。  例如。  12V IN 至-12V OUT 必须使用 Vinmax>24V 的器件。  我们的降压器件的最大输入电压仅为100V  因此、我建议将升压器件用作非隔离式反激、假设您的输入电压大于10V、输出为-90V?

     

    此致、

     

    David Baba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Youhao 和 David!

    在原始设计中、TPS40210-Q1用于在运算放大器上生成+90V@2A 的输入电压、+12V 直流。 但是、在新设计中、需要使用具有相同输入+12Vdc 的额外-90V@2A 来驱动相同的运算放大器。 此外、最好使用 TPS40210-Q1等同一控制器为运算放大器生成-90V@2A 电压。 它是否可以使用具有反相输出的附加升压控制器电路? 请提供建议!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有、您能否提供解决方案? Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以找到的最接近的设计是附加的 PMP5304。 将反激式器件的输出 设置为正到负、可为您提供满足您需求的解决方案?e2e.ti.com/.../PMP5304-REVA-SCH.pdfe2e.ti.com/.../PMP5304_5F00_bom.xlse2e.ti.com/.../PMP5304_5F00_TestReport2.doc