This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:具有较高电流额定值4A/6A/较高 EMI/EMC 额定值的类似 IC

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1, TPS5420-Q1, TPS54560-Q1, LM76003, LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641350/tps54260-q1-similar-ic-with-higher-current-rating-4---6-a-better-emi-emc-ratings

器件型号:TPS54260-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS5420-Q1TPS54560-Q1LM76003LM73606

我们在现有设计中使用 TPS54260-Q1汽车级直流/直流转换器。

但我们确实面临2层 PCB 板上的 EMI/EMC 问题。

因此、我们需要与 TPS5420-Q1相同的 IC、但具有更高的 EMI/EMC 额定值、能够通过2层 PCB 板上的 EMI/EMC 测试。

或者、请提供使用此 IC 的任何电路板的 PCB 布局、以实现更好的 EMI 兼容性。

此外、我们还需要具有相同规格但具有较高额定电流4A 至6A 的 IC

设计所需的条件

VIN = 8-32V

Vout = 6.8V

Iout = 2.5A / 4-6A

开关频率= 750kHz (通常)

要求:用于将车辆级别输入连接到微控制器的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个5A 版本 TPS54560-Q1。 您未通过什么 EMI 测试? 可能会通过精心布局、SW 节点上的 RC 缓冲器以及可能的额外输入和输出滤波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM76003可提供3.5A 直流负载电流。 EMI 性能相当好。 谨慎的滤波器设计和 PCB 布局至关重要。
    LM73606可提供高达6A 的直流负载电流、但最大输入电压为36V。
    这两个器件不久将发布 Q 级。