This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:用于输出的自动电源选择器、具有 TPS61222 (5V 固定电压)和5V 外部电源

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658248/tps61222-automatic-power-source-selector-for-an-output-with-tps61222-5v-fixed-and-an-external-source-of-5v

器件型号:TPS61222

您好!

我正在开发一个项目、其中主输入源是3V 锂离子纽扣电池、如下所示:

https://www.digikey.com/product-detail/en/panasonic-bsg/CR2032/P189-ND/31939

因此、我使用了 TPS61222、因为我需要固定的5V 输出来为采用 ATmega328/Arduino 的电路供电。
但是、该设计还支持外部5V 电压源。 为此、我考虑使用肖特基二极管、从外部5V 到 TPS61222生成的内部5V、如下图所示:




我这样做是为了确保内部5V 电源不会将电流传导至外部5V 电源。

通过观察 TPS6122x 数据表的功能方框图、我看到 VOUT 输出端的 MOSFET 具有一个二极管、可防止反向电流。 通过这种方法、我决定不放置一个肖特基二极管、从内部5V 电源到外部5V 电源。 因为我也不希望内部5V 电源输出上出现压降。




我的项目必须低成本、因此我没有选择像 Arduino Uno 板那样使用自动选择电路、也没有自己的 IC 来自动选择我一直在研究的一些 LTC 等来源。

我的问题是:如何实现该电路、当两个电源同时打开时是否有损坏 TPS61222的风险?

PS:谷歌翻译英文!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无风险。 该器件适用于此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaspper Li、


    感谢您的回答!