请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61150 主题中讨论的其他器件: LM36922H
尊敬的先生。
我的客户正在寻找可实现500:1调光比的背光驱动器。
简短连接类似于图16。
根据图6、上升/下降和延迟看起来稍微大一点。
我想确保使用 TPS61150上的 SEL1/SEL2控制来实现可实现的调光比。
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.