This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:最大输出电压

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655055/tps53319-maximum-output-voltage

器件型号:TPS53319

输出电压到5.5V 的限制来自哪里?  是否可以将输出电压驱动至6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    导通时间控制器限制最大输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    如何实现? 我看到 IC 中有最小和最大导通时间要求、但导通时间与 Vin 和 Vout 之比成正比。 因此、除非存在另一个变量、否则12V 输入电压和6V 输出电压将具有与10V 输入电压和5V 输出电压相同的 Ton、并且如果 Ton 是唯一的限制、则同样可行。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我必须研究奇妙的内部细节、但我知道模拟时间发生器是限制因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    它的设计方式与开关频率精度在较高输出电压下降低的方式相同。