This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211EVM-352:就 TPS40211直流/直流转换器振铃问题的解决方案征求意见

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655033/tps40211evm-352-seeking-opinion-on-solution-to-ringing-problem-of-tps40211-dc-to-dc-converter

器件型号:TPS40211EVM-352

您好!

客户正在使用 TI TPS40211EVM 评估板来修改其规格。

1) 1) 300mA 和 DC55V 最大输出恒定电流、  

2) 2)可通过直接 PWM DC24V 输入进行调光、无需额外的 PWM 信号。

我可以将其脱机、因为有要共享的机密原理图?

但是振铃问题非常严重。

输出电流(Iout 1和 Iout 2在 LED 模块的 RL1 (0.47欧姆)和 RL2 (0.47欧姆)上测得的电压 )在100MHz 时振铃,  

D1的 Vf 信号和 Q1的 VDS 是探头。   

Q1导通时、D1环的 Vf 为119Mhz

VDS Q1在关断期间以5MHz 振铃、在开期间以19MHz 振铃

漏磁可使用拾取线圈(基本上是用电线缠绕的铁氧体杆)进行检测。

本产品将在美国市场通过 UL 和 FCC 测试。 因此、我担心 FCC 不会通过我认为由振铃问题引起的高发射。

请向我推荐一个潜在的解决方案。

谢谢。