Other Parts Discussed in Thread: BQ25050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25050 大家好、
我想使用 BQ25050。
我购买了评估板、在工作时、我有以下行为:
同时 IC 停止响应。 VLDO 为0V、不充电。
只有在断开 VIN 和电池后、IC 才会在电源恢复时再次响应。
无论 CTRL 是高电平还是低电平、都会发生这种情况。
无论电池是否已连接、都会发生这种情况。
当 Vin 断开时间少于一秒、然后又重新断开后、这种情况似乎主要发生。
请检查此现象。
您能否推荐一款具有电流限制和电流监控器的简单单节锂离子充电器替代产品?
谢谢、
Shlomi