This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:照明2kV

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23525, LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651842/lm5050-2-lighting-2kv

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件:TPS23525LM5069

你(们)好,先生  

我看到 TPS23525数据表中有照明2kV 说明  

我知道吗、LM5050有任何文档描述如何通过2kV 照明?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    仅 LM5050无法在浪涌测试期间提供保护、需要使用 LM5050的热插拔器件才能工作。

    请告诉我们您的应用要求、以便我们更好地为您提供支持。

    标称工作电压、负载电流等


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl

    还可以!! 如果我们使用 LM5050*2+LM5069*1
    它是否支持2kV 照明测试?
    应用是以太网交换机

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有关 IEC IEC61000-4-5规定的浪涌测试要求、请参阅使用 LM5050和 LM5069的 TI 参考设计"www.ti.com/.../TIDA-00233"。
    此 TI 参考设计具有浪涌保护(IEC61000-4-5)、短路保护、过压和欠压保护、反极性保护、接线错误和反向电流保护。

    此致、
    Kari。