This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661106/bq24780s-bq24780s

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780BQ25700A

BQ24780是否 支持零(0)伏充电、也就是说、当电池完全耗尽时、内置 C 可以在电池模式下工作并为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    社区中的某个人能否快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这称为自动唤醒。 bq24780S 没有自动唤醒功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、具有上述 BQ24780S 配置的充电器 I2C 支持自动唤醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 NVDC 充电器 bq25700A 可支持自动唤醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 BQ25700A 的数据表、没有提到过零电压充电。

    您能不能准确地说明数据表中提到的位置并说明操作。我们使用的是锂离子电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电池完全耗尽(零伏)时、bq25700A 转换器工作、并使用128mA 自动唤醒电流为电池充电至 VSYS_MIN。
    请查看数据表中的"AUTO_WAKEUP_EN"函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    使用 bq24780 IC 时、它有何不同、

    此功能可从主机端实现? 还可以使用 bq24780监控电池电压和执行预充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 此功能可在主机侧实现:使用 bq24780监控电池电压和执行预充电。
    bq25700A 可自动唤醒零电压电池。 bq24780S 必须依靠主机端命令才能实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所述的此功能与预充电功能相同、而不是零伏充电? 它与预充电和零电压充电有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有零伏充电定义。 "零电压充电"来自哪里? 如果在您的第一个帖子中意味着"电池已完全耗尽"、则"零电压充电"与我在 bq25700A 上的预充电功能相同。 BTW、bq24780S 没有预充电功能。