This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70012-Q1:TLV70015DSE

Guru**** 1080390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648454/tlv70012-q1-tlv70015dse

器件型号:TLV70012-Q1

您好!

我发现了一个问题、即当使用 TLV70015DSE 稳压器为运算放大器中间轨偏置供电时、参考1.5V 输出不稳定、并逐渐上升至大约2.18V 的电压。

 

在进一步调查中、我发现运算放大器消耗的电流约为0.7uA、但认为电流来自运算放大器 Vcc、流经运算放大器长尾线对(Vcc=约3.0V)、这似乎会导致稳压器电压升高。

 

为了证明这一点、我复制了运算放大器并替换为2M2的高值电阻器、以模拟类似的电流。  当这个电阻器被连接至 Vcc 电源轨时、可以看到一个与上升电压相似的效应。

请注意、相同的3.0V 电源轨为 TLV70015DSE 稳压器的输入供电。

我发现、通过在1.5V 基准和接地之间连接一个100k 电阻器、可以使电压返回到正确的调节电压。  我的想法是通过接地为稳压器提供返回电流。

 

我想获得一些帮助、以了解这种情况的发生原因、因为我假设稳压器能够提供稳定的电压源 o/p

据我所见、稳压器是按照数据表中的建议连接的、并且在1uF 陶瓷电容器的 I/P 和 O/P 上具有建议的去耦。   随附了平衡-非平衡电路的轮廓原理图和电路。

 

谢谢

 

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您能帮我了解您在运算放大器电路中将 LDO 实际连接到的位置吗? 您是否在运算放大器的正节点上将 LDO 用作直流基准?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    由于这是一种差分至单路运算放大器配置、因此 LDO 用作运算放大器正节点的中间轨基准、但通过10k 电阻器 R91进行连接、如原始查询所附电路中所示。  IE LDO o/p=VREF。
    希望这一点很清楚。
    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    只是想知道您对我有关该部件操作的问题是否有任何进一步的反馈或解答?

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我对迟交的答复表示歉意。 您能不能帮助我了解连接到运算放大器正极侧的其他电路是什么? 当您提到电压上升到2.18V 时、您在哪个点进行了测量?

    您是否还可以尝试解释如何使用高阻值电阻器替换运算放大器? 您能否为 LDO 输出端的连接绘制一个简单的原理图?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    连接到运算放大器正极侧的电路如原理图片段所示。   此外、对于另一个通道、VREF 连接到相同的运算放大器电路。

    测量是在"节点 A"进行的、如随附的更新的尺寸图所示

    另请参见图、其中显示了2M2电阻器如何连接到 VREF。

    谢谢  

    Chris

    e2e.ti.com/.../Vref-issue-_2300_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如果您只需要电压基准、而不是使用 LDO、则电压基准将是更好的选择。 根据您提供的电路、稳压器似乎不需要为您的应用驱动任何负载。 有关电压基准的更多信息、可在此处找到:
    www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    正如您在此设计中提到的、我们只需要一个电压基准。

    但是、由于此设计是从以前的设计中进行了调整 、而且我们已经在大规模生产、因此我们不想修改电路、现在就改为电压基准。

    因此、我们需要了解的是、我们通过修改从 VREF 添加100k 电阻器负载(1.5V 接地以为稳压器提供一些负载)来防止电压上升是一种可行的解决方案。

    谢谢

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的、您可以在 Vref 到接地之间添加一个100KOhms 电阻器负载来解决该问题。 只要它适用于您的应用、这就是适用于您的应用的可行解决方案。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的参与。

    此致

    Chris