This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助我了解负电流测量

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182623/help-me-understand-negative-current-measurements

器件型号:INA260

我在电源管理应用中使用 INA260。 我已经阅读了规格表和一些应用手册、并进行了一些实验和编码。 我想对负电流进行测量、但我不清楚必须如何做到这一点:  

第8.5.1段中的陈述如下:

由于 INA260支持在任一方向的电流测量、因此负电流(从 IN-流向 IN+的电流)的返回值以二进制补码格式表示。 即使电流为负、返回的功率值也始终为正。

如图38所示。 典型电路配置、INA260:  

为了使电流从 IN-流向 IN+、IN-必须偏置在 IN+之上。 由于 IN+处的电源连接似乎在0伏至36伏的范围内指定、这意味着必须将正电压连接到 IN-、以产生上述负电流。

在第8.6.3段中、总线电压寄存器

第8.6.3段指出 Vbus 是测得的电压、Vbus 始终为正。  但是、当电流为负(从 IN-流向 IN+)时、分流器上测得的电压为负。 这就是我迷路的地方!! ADC 的开关操作似乎是交替测量分流压降(与电流相关)和 Vbus-GND (用于功率计算)。 但它没有任何地方说 Vbus 必须连接到电源的+侧、而是连接到 IN-。  

最后、问题如下:

我是否正确地对此进行了 sused? 换言之: 要使负电流和功率测量有效,是否需要将 Vbus 连接到 IN-?? 如果没有、您能否提供有关如何连接以进行负电流测量的完整说明或原理图?

此外-出于好奇、让 Vbus 也接受负值是否更容易?

感谢你的帮助。

快乐的假期!

二进制补码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看到您的困惑。 让我尝试澄清一下。 如果您在负载的高侧进行测量、这很可能位于 IN+引脚上。 如果在负载的低侧、它很可能位于负载的正极侧。

    当测量负电流并且 Vbus 引脚被连接至 IN+引脚时、Vbus 将被分流电阻器压降所降低。

    您是否将 INA 置于高侧或低侧感应中? 您是否仅对负电流感兴趣?

    如果您提供了电路原理图、我们可以进一步帮助您连接 INA260 Vbus 引脚。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是原理图的屏幕截图...

    嗯-这会很棒... 我已经制作了屏幕截图、但如何将其输入回复中? 插入在插入菜单中没有文件选择器???? 我浪费了20分钟的时间-这件事是怎么工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-终于找到了! "Insert"下拉菜单让我完全失望!

    无论如何... 这就是我如何将 INA260连接起来的。 它似乎起作用-从我能够测量负电流的意义上讲。 但我仍然感到困惑,部分原因是我不明白为何有必要这样做。 我不得不思考如何将这个简单的电路接线以产生"负电流"、当然、TI 的规格表提供了明显的示例(正电流)。

    我的问题似乎是这样的:您能向我展示一个测量案例的示例吗?该案例需要测量负电流? 我无法... 由于电流寄存器(01h)中的数据是二进制补码(这需要在我的应用代码中进行不同的处理)、我很想知道 TI 的设计选择背后是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在输入侧提供更高的电势、在 IN+侧提供更低的电势将导致"负电流"流动。 我想我不明白您会对什么感到困惑。

    如果您正在寻找负电流用例、您可以考虑电池应用、其中我们必须测量充电和放电电流。 您可以调用以负电流和其他正电流的任何一种方式。 但主要问题是、您需要测量双向电流、因此我们需要测量"负电流"。

    希望这对您有所帮助。 如果不是、请回复。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 是的、电流将双向流动、这将是一个很好的应用。 但是、您会如何为此应用偏置 Vbus? 是否有相关的原理图? 让我对此进行一些思考...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vbus 可以放置在 IN-或 IN+引脚上。 当电流是双向电流时、您很可能在负载的高侧进行测量。  

    在这里、INA IN+引脚将朝向电路/充电器、而 IN-引脚将朝向电池正极端子。

    如果放置在 IN+引脚中:

    正电流:从外部电源到电池的电流。 Vbus 将处于外部源的电势。

    负电流:从电池到电路的电流。 Vbus 将是电池电位减去 Vshunt 压降。

    如果放置在 IN-引脚中:

    正电流:从外部电源到电池的电流。  Vbus 将是外部电位减去 Vshunt 压降。

    负电流:从电池到电路的电流。  Vbus 将处于电池电源的电势。

    无论采用哪种方法、Vbus 上的电压都是相似的。

    如果要测量低侧电流并仍测量功率、可以将 Vbus 引脚放置在负载的正侧。

    此致、

    化学文摘社