This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:BQ24800的 BTST 电容

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183456/bq24800-bq24800-s-btst-cap

器件型号:BQ24800

你(们)好  

如果 BQ24800的 BTST 电容从0.047uF 变为0.1uF,您可以帮助您进行评论吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不建议从建议值增加 BTST 电容、因为它会改变轻负载时刷新脉冲之间的时序。  这可能会导致诸如升压反向等非理想开关行为。

    此致、

    Jeff