This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:无法终止充电

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179881/bq25790-cannot-terminate-charging

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25792

各位专家、您好!

我的客户询问有关 BQ25790终端的问题。 它们在 REG09[4:0]中设置160mA、并确保设置 EN_TERM。 但是、当充电电流小于160mA 时、它们无法实现终端(我们测试了低至108mA 的电流、但仍处于 REG1C[CHG_STAT]中所示的锥形充电模式)。 只有当我们将终止电流更改为720mA 时、才能实现终止。 对于充电电流、我们读取 REG33 (IBAT)表示充电电流、如果查看充电电流的方法不正确、请更正我们的错误。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    终止精度是充电电流设置的函数。  如果充电电流设置为低于1A、充电器是否按预期终止?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    将尝试并告知您、但您能否就此案例提供您的意见、我可以与我的客户进行讨论。 "端接精度是充电电流设置的函数"的含义是什么? 由于160mA 与720mA 之间的阶跃较大、我不确定它是否与精度有关。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我们的所有充电器都使用 BATFET 来测量电流。  当充电电流设置高于1A 时、充电器会打开更多并联路径、使 BATFET 电阻更小、从而提高效率。  这会导致低电阻两端的电流测量对于低电流的精度较低。  因此、为了在较低的电流下提高电流测量的精度、BATFET 需要具有更大的阻性。  将790系列的充电电流降至1A 以下会使 BATFET 具有更大的阻性、因此可在更低的充电电流下提供更准确的测量。  

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    客户在以下条件下进行了测试、但仍无法终止充电。 我们是否可以知道以下设置对您的看法是否正确? 我们已将充电电流设置为小于1A。 非常感谢!

    REG01充电电压     01A5       4210mV

    REG02充电电流     0046       700mA

    REG06 INDPM                        0078       1200mA

    REG08预充电电流为04          160mA

    REG09端点电流         04           160mA

    REG0E 充电器时间和 TOPOFF 计时器设置 79H   topoff 计时器 15分钟、充电计时器5小时

    REEG2E ENADC                    B0           启用

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    如果 Topoff 计时器设置为15分钟、则在充电电流降至160mA 后的15分钟内充电器才会终止。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    因此、我们需要禁用充电完成计时器、然后我们可以终止充电、对吧? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    客户已禁用充电完成计时器、结果相同。 我们是否可以帮助检查客户电路板的附件状态、以查看是否有任何缺失。 非常感谢!

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BQ25790_5F00_1213_5F00_TEST.xlsx

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BQ25752_5F00_1213_5F00_REGISTER.txt

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我无法解释为什么充电器没有终止。  实际上、当 ICHG 接近 ITERM=160mA 时、我无法解释为什么它不会进入 topoff 计时器充电。  它应在 ICHG<=160mA 典型值和 V (BAT)>BATREG-VRCH 之后进入 topoff。 我尝试使用客户设置在工作台上重新创建、我的器件进入收尾状态、然后切顶、然后每次都正确终止。   

    充电器的工作方式与终端和顶部计时器被禁用一样。  但根据寄存器、EN_TERM =1 (REG0x0F[1])。  仅当充电器处于 IINDPM、VINDPM 或热寄存器中时、充电器才会自动禁用终端、但不会报告这些状态。

    这是否发生在所有装置上、还是仅发生在1个装置上?  IC 上的顶部标记是什么?  如果 ADC 被禁用并且 PFM 被禁用、充电器是否会进入 topoff 计时器并按预期终止?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    在 EVM 到达12/22后、我将订购一个用于 BQ25790的 EVM 以在相同条件下进行测试。 这种情况发生在每个客户的电路板上。 但客户使用 BQ25792 EVM 进行相同的测试时、可能会成功终止充电。 因此、我们认为它与客户的设置或硬件有关。 我们是否可以知道在这种情况下是否有任何硬件线索、我们可以检查? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我不知道790和792端接功能之间的差异。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    在使用 BQ25790 EVM 检查后、我发现与客户电路板的行为相同、无法终止充电。

    当我将终止电流设置为720mA 时、它将显示在400~600mA 至0mA 的电流期间不充电(使用源表将电池电压提高0.01V/步长)。 我们是否可以再次检查您的 EVM 上是否也观察到这种情况? 或者我们没有很好地设置的任何硬件设置? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    使用您在上面提供的设置、我的 EVM 会正确终止。  当您尝试终止时、VBUS 上的输入电压是多少?  我最近发现、如果 VBUS 靠近 VBAT、则充电器会出现终止问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    VBUS 为5V、这是 USB 电源。 我们是否可以知道 VBUS/VBAT 是否有任何限制或公式、以便我们知道 VBUS/VBAT 的接近程度将导致这个问题? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    没有已知的等式。  我与另一位客户发现的问题是在接近 VBAT 的 SYS 和 VBUS 上存在特定负载的临界情况。  SYS 上的负载是多少? 是直流负载还是瞬态负载?  如果 PFM 模式被禁用、充电器是否会按预期终止?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我尝试了第二块板、发现 PFM (REG0x12[4])导致了此问题。  如果我在该板上禁用 PFM、充电器会正确进入抽头(CV)、然后进入 topoff 计时器、然后终止。  当 ICHG<1A 时、进入 CV 的充电电流在技术规格范围内。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    我的反应太快了。 您的客户是使用真实电池还是使用源表或4象限电源等电池仿真器进行测试?  在使用电池仿真器进行测试时、如果我没有在 EVM 附近添加一个大型(>1000uF)电容器或仿真器响应时间、EVM 将无法正确终止。  但是、如果我添加电容器或使用真实的电池、我就不会终止。  其他客户在启用 PFM 且 ITERM < 200mA 时遇到问题。

    此致、

    Jeff