尊敬的先生:
我有一个使用 LM5175开发的电池充电器、环路带宽低于1kHz (约400Hz)、可在较大的输入和输出电压及电流范围内实现稳定性。 在 DCM 下、我的开关频率为100kHz、RMode=49.9K、Cslope 为100pF。
我尝试使用值为10nF 的抖动电容器、但当充电器在降压-升压和降压模式下工作时、输出振荡在大约5kHz (抖动频率)、并且我可以听到充电器发出的噪声、如果我移除抖动电容器、则振荡消失、噪声也消失。
在环路频率如此低的情况下、使用抖动功能是否合理? 如果是、在我的案例中、应使用正确的抖动频率是多少?
我应该怎么做? 我应该尝试提高环路频率吗?
请帮帮我。
提前感谢您。
B.R.
Francesco Pierannunzi