This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023-2NBEVM:具有直流电源的 LM5023-2NBEVM。

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023-2NBEVM, LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183847/lm5023-2nbevm-lm5023-2nbevm-with-dc-voltage-supply

器件型号:LM5023-2NBEVM
主题中讨论的其他器件: LM5023

大家好、
我想使用 LM5023设计具有直流电压电源的反激式器件。 因此、我想我将购买 LM5023-2NBEVM 板进行测试。  
我有一个问题:我能否在红色点提供60V-80V 直流电、例如下图?

这意味着我将绕过二极管整流器电桥。  电路板是否正常工作?

谢谢!

祝你度过美好的一天!

相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phan、  

    感谢您关注 LM5023 EVM。

    此 EVM 专为90Vac 至264Vac 输入电压范围而设计。  由于它经过整流、因此大容量电压范围介于这些交流线路限值的峰值之间、即127Vdc 至373Vdc。  有一些大容量纹波电压可能会将最小工作电压降至~80Vdc 左右、但 EVM 的热设计不能持续以该低电压运行。  这样的低电压在10ms 的时间内只存在~1ms。  在该电压下、峰值初级电流非常高、但 这样的低电压通常在10ms 的时间内仅存在~1ms。   

    为了避免 变压器绕组和初级侧半导体过热、我建议对 EVM 输入施加不低于120Vdc 的电压。  

    此外、我建议将直流电压施加到交流输入连接器上、而不是施加在二极管电桥之后。  这样、您就不必担心始终以正确极性在红点连接直流输入。  连接错误可能会损坏电路板、无法修复。  
    无论如何施加直流电、连接到交流输入端将始终为大容量轨提供正确的极性。  它将使 EMI 线路滤波器能够为您的直流源提供显著降低的开关噪声。    

    此致、
    Ulrich