主题中讨论的其他器件: LM5023
大家好、
我想使用 LM5023设计具有直流电压电源的反激式器件。 因此、我想我将购买 LM5023-2NBEVM 板进行测试。
我有一个问题:我能否在红色点提供60V-80V 直流电、例如下图? 
这意味着我将绕过二极管整流器电桥。 电路板是否正常工作?
谢谢!
祝你度过美好的一天!
相位
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想使用 LM5023设计具有直流电压电源的反激式器件。 因此、我想我将购买 LM5023-2NBEVM 板进行测试。
我有一个问题:我能否在红色点提供60V-80V 直流电、例如下图? 
这意味着我将绕过二极管整流器电桥。 电路板是否正常工作?
谢谢!
祝你度过美好的一天!
相位
您好、Phan、
感谢您关注 LM5023 EVM。
此 EVM 专为90Vac 至264Vac 输入电压范围而设计。 由于它经过整流、因此大容量电压范围介于这些交流线路限值的峰值之间、即127Vdc 至373Vdc。 有一些大容量纹波电压可能会将最小工作电压降至~80Vdc 左右、但 EVM 的热设计不能持续以该低电压运行。 这样的低电压在10ms 的时间内只存在~1ms。 在该电压下、峰值初级电流非常高、但 这样的低电压通常在10ms 的时间内仅存在~1ms。
为了避免 变压器绕组和初级侧半导体过热、我建议对 EVM 输入施加不低于120Vdc 的电压。
此外、我建议将直流电压施加到交流输入连接器上、而不是施加在二极管电桥之后。 这样、您就不必担心始终以正确极性在红点连接直流输入。 连接错误可能会损坏电路板、无法修复。
无论如何施加直流电、连接到交流输入端将始终为大容量轨提供正确的极性。 它将使 EMI 线路滤波器能够为您的直流源提供显著降低的开关噪声。
此致、
Ulrich