This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电电流和系统电流问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183775/bq25601-charge-current-and-system-current-question

器件型号:BQ25601

大家好、团队、

我的客户询问了有关 BQ25601输出电流配置文件的问题。  

如果适配器可以提供5V/3A 并将 IIDPM 设置为3.2A、我们能否同时为系统电流消耗1A 电流、为电池充电电流消耗2A 电流?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您的适配器可以消耗1A SYS 电流和2A 电池充电电流。

    5V/3A 适 配器的输入功率限制为15W、因此只要输出电压足够低、足以应对效率损失、输出电流总共可达3A。

      有关效率特性、请参阅数据表的第7.6节。

    此致、

    James