请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22916 主题中讨论的其他器件:TIDA-00556、
大家好、团队、
我的客户尝试在 TIDA-00556之后更换开关 S1和 S2。 S1至远程控制器上电键和 S2至 FET、具有高/低信号。
我想在远程控制器断电期间运输模式运行。 因此、退出运输模式 SW1可以与远程控制器的加电键连接。 此外、SW2可替换为具有高/低信号的 FET。
请参阅我的附件。
使用是否合适? 如果没有、我需要检查或改进 SCH 吗?