This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410-Q1:TPS62410-Q1未使用通道

Guru**** 1283970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410-Q1, TPS62290-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613940/tps62410-q1-tps62410-q1-unused-channel

器件型号:TPS62410-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62290-Q1

TPS62410-Q1未使用通道

客户不使用 BUCK 2。
我想确认未使用的降压转换器的以下引脚的终止。

EN2.
ADJ2
SW2

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么仅对一个输出使用双路 DCDC 转换器? 我建议改用单个直流/直流转换器、如 TPS62290-Q1。 它更小、可以处理相同的输出功率。

    无论如何、如果不使用第二个转换器、我建议通过将 EN2连接到 GND 来禁用它。 我认为 ADJ2和 SW2可以保持悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    ----------------------------------------
    生成 TPS62410-Q1的电路板图案后、规格仅更改为一个输出。
    由于无法更改电路板图案、因此这次无法更改为其他器件。
    (客户将在下一个原型中考虑其他器件。)
    ----------------------------------------

    EN2和 SW2按如下所示进行端接。

    EN2:连接到 GND
    SW2:打开

    由于 ADJ 2是输出信号、因此我将连接到 GND、如以下 E2E 答案。
    e2e.ti.com/.../613939

    EN2:连接到 GND
    ADJ2:连接至 GND
    SW2:打开

    这是可以的吗?

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更愿意将 ADJ2连接到高于600mV 的电压(如果启用了 ADJ2稳压电压)。 但是、由于 EN2连接到 GND、因此也可以将其连接到 GND。